This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6672:未使用外设的设置

Guru**** 2520930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427321/tms320c6672-settings-for-unused-peripherals

器件型号:TMS320C6672

工具与软件:

嗨、团队:

我的帐户想要确认以下信息。

如果没有使用一些外设、应如何处理涉及的时钟引脚?
(打开? /上拉/下拉处理? 不使用时提供时钟?)
●要使用的功能
MSM-SRAM (集成 SRAM)
EMIF16
SPI-I/F.
端口号
●它们不使用的功能
复员方案
I2C.
MDIO
超链接
PCIe 连接
SRIO
SGMII
TSIP

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sprabi2d/sprabi2d.pdf?ts = 1729547856148

    首选  

    3.6未使用的时钟输入

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。

    本设计指南介绍时钟发生器的使用。
    客户可以使用固定频率晶体器件吗?
    是否有任何电路使用具有固定频率输出的石英器件?

    他们正在使用 CDCE62005、如果 有晶体器件随附的参考示例、请告知我们。 (晶体器件模型名称等)

    使用一个时钟发生器、它的优势是能够评估通过改变(或停止)电源频率来减少电流消耗的可能性。
    另一方面、其缺点是需要首次写入操作、并且时钟变得不稳定的风险高于晶体器件的风险。

    提前感谢您。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenley,

    我认为这些差分时钟不能使用晶体。  我建议参考 EVM。

    此致、

    Kyle