请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具与软件:
我们正在使用基于 AM335x 的定制电路板。
我们想把 Yocto kirkstone 和 Linux 内核5.10一起使用。 SDK 版本可以是8或9。
但我发现 kirkstone 仅支持 Linux 内核6.1版本。
Yocto kirkstone 中是否有 Linux 内核5.10的支持?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们正在使用基于 AM335x 的定制电路板。
我们想把 Yocto kirkstone 和 Linux 内核5.10一起使用。 SDK 版本可以是8或9。
但我发现 kirkstone 仅支持 Linux 内核6.1版本。
Yocto kirkstone 中是否有 Linux 内核5.10的支持?
谢谢。
AM335x SDK v9.1附带 Linux 内核 v6.1、因此支持该版本。 但看起来你已经根据你在这里的初始帖子找到了这个吗?
此致、Andreas