This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于 TDA4VEN 引脚多路复用问题

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427558/tda4ven-q1-about-the-tda4ven-pin-multiplexing-issue

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、TDA4VEN 专家。我想将 AG23配置为 GPIO 功能、对查看 TDA4VEN 数据表是否可以将 AG23多路复用为 GPIO 功能存在疑问、但使用 SysConfig 工具对其进行配置时、我发现无法将 AG23配置为 GPIO、发生了什么情况?

此致、

Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    我也看到了同样的问题。 让我进一步查看这一点、看看这是否是 SysConfig 存在的问题。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neehar  

    让我进一步了解这是否是 SysConfig 存在的问题。

    好的、等待您确认结果。

    我使用寄存器拉至高电平、但仍然没有输出高电平、下面是我的操作记录

    此致、

    Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    这似乎是 SysConfig 中的错误、因为所有 GPIO1似乎只提供了选择 GPIO0焊盘的选项。 我会将此问题报告给团队。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    我已经深入研究了这一点、原因是无法使用 OLDI GPIO 引脚、因此 SysConfig 中未引脚输出。 这是数据表中的一个错误、因为不应包含这些 GPIO 引脚 GPIO1_[52:71]。 我已为此提交了一个错误、将在最新版本中进行更新。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Neehar、

    在当前版本中、SOC 的 GPIO1_[52:71]是否无法配置为 GPIO? 何时可以提供新版本的 SOC 样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neehar  

    感谢您确认这些信息、但我无法访问您提供的链接。

    此致、

    Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    你不能访问链接,它不属于她。  我已删除 Neehar 先前回复中的链接。

    他 将  在此处提供所需的详细信息进行回复。

    何时可以提供新版本的 SOC 样片?

    我不知道你在这里问什么。  不会有新的 SoC 样片。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此当前版本中、SoC 的 GPIO1_[52:71]是否无法配置为 GPIO? [报价]

    是的、正确。 OLDI 不支持 GPIO、因此 GPIO1_[52:71]将无法配置。

    谢谢!

    Neehar