工具与软件:
您好、TI 专家!
我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。
MCU+ SDK 版本为 08.06.00.18
如何对 A53内核中的 R5内核执行热复位? MCU SDK 是否具有相应的 API 接口函数?
此致、
Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家!
我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。
MCU+ SDK 版本为 08.06.00.18
如何对 A53内核中的 R5内核执行热复位? MCU SDK 是否具有相应的 API 接口函数?
此致、
Li
您好、Li:
您在 A53内核上运行哪些操作系统? Linux? MCU+ SDK?
从 Linux 中关闭 M4F 内核
在更高版本的 SDK 中、我们确实支持 Linux"正常关闭"M4F 内核。 Linux SDK 8.6不支持该功能、如 AM62x Linux Academy 的 SDK 8.6版本中的以下页面所示: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=XaWts8R__8.6.0.42%20v1&node=A__AISILbMWZ4d84U2oSmXcdA__linux_academy_am62x__XaWts8R__8.6.0.42%20v1
但是、您可以看到有关如何在 SDK 9.2上实现 M4F 正常关断的文档:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AckaMLLzyxszvNaSLSFIQg__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
此处提供了有关正常关机的更多文档:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AXsPVjrUN0EAU1ezb.8iuQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
是否正在从 Linux 中关闭 DM R5F 内核?
如果您阅读以上文档、将会发现 Linux 无法关闭 DM R5F 内核。 这是因为设备管理(DM)固件在 DM R5F 内核上运行。 如果固件停止运行、则会阻止处理器的其余部分正常工作。
此致、
Nick
您好、Nick。
我们希望在加密完成后实施自动升级功能、要求如下所述:
SD 卡包含从 MCU SDK 编译的加密固件(tiboot3. bin)以及从 Linux SDK 编译的升级固件(tiboot3.bin.upgrade)。
我们 在 R5内核中运行加密固件(tiboot3. bin)进行加密、加密完成后、将加密固件 (tiboot3. bin)重 命名为 A53内核中的 tiboot3.bin.encrypt、然后重命名 将固件(tiboot3.bin.upgrade)升级 到 tiboot3.bin
之后、对 A53内核中的 R5内核执行热复位、然后 ROM 代码可以加载升级后的固件(tiboot3.bin)。
此致、
Li