工具与软件:
您好!
至于我的问题、我们要 通过 HPI 外设将 DSP (TMS320C6416T)用于 FPGA。 我们 能够在 DSP 数据表中查看 HPI 的寄存器详细信息:
但我们不确定如何通过 HPI 在此寄存器上执行读取和写入操作。 Verilog 代码是否可以实现? 如果可能、是否有任何参考? 我们可以向该寄存器写入什么样的数据? DSP 在向该寄存器写入数据时将如何反应?它将做什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
至于我的问题、我们要 通过 HPI 外设将 DSP (TMS320C6416T)用于 FPGA。 我们 能够在 DSP 数据表中查看 HPI 的寄存器详细信息:
但我们不确定如何通过 HPI 在此寄存器上执行读取和写入操作。 Verilog 代码是否可以实现? 如果可能、是否有任何参考? 我们可以向该寄存器写入什么样的数据? DSP 在向该寄存器写入数据时将如何反应?它将做什么?
Pravin、您好!
感谢您的提问。
以下各项可能会有所帮助:
TMS320C6000 DSP 主机接口(HPI)参考指南(修订版 C)
i80960微处理器接口的 TMS320C6000主机端口(修订版 A)
以下内容虽然不是专门针对 C641x、但也可能有所帮助
TMS320C642x DSP 主机端口接口(HPI)用户指南(修订版 A)
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Sreenivasa 先生:
感谢您的答复。
您分享的引用表明示例基于 C 程序。 我们将从 FPGA 的 PL 侧使用该器件。 因此、我们需要使用 RTL 或 Verilog 代码执行读取和写入操作。 根据 我们的要求、是否有任何示例? . 此外、如果我们编写 RTL 或 verlig 代码、我们如何使用哪种工具和过程将其编程到 DSP? 我们有一个适用于 DSP 的 JTAG、但不确定如何使用 JTAG 来实现。 如果我们的设计或要求中有任何问题、请告知我们。