This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM RTOS 0806:CpswProxyServer:虚拟 MAC 端口所需的 MAC 端口未启用

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430204/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-cpswproxyserver-mac-ports-required-for-virtual-mac-ports-are-not-enabled

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!  

   我更改了 RTOS 0806 Ethfw 代码。  buf 找到了、

"CpswProxyServer:虚拟 MAC 端口所需的 MAC 端口未启用"

我发现预编译 RTOS0806不是 虚拟的 MAC dtbo:
k3-j721e-evm-virt-mac-client.dtbo

 RTOS SDK0806{和 Linux}是否不支持虚拟 MAC 模式?

谢谢

dongzhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    RTOS SDK0806{和 Linux}是否不支持虚拟 MAC 模式?

    SDK 支持虚拟 Mac 模式。  

    CpswProxyServer:虚拟 MAC 端口所需的 MAC 端口未启用

    默认的 MAC 端口-1和端口4被定义为仅 MAC 端口。  

    您尚未启用任何这些端口或同时启用这两个端口、您将观察到这些错误。  

    此致、  

    Sudheer