This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:用于 EtherCAT 的 MCU

Guru**** 2540120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430262/am5728-mcu-for-ethercat

器件型号:AM5728

工具与软件:

大家好、我想设计一个 EtherCAT 从板、您能为它推荐一个 MCU 吗? MCU 性能良好。 我们知道,我们可以使用 AX58100作为 ESC Phy 芯片,与 AX58100, ICSS-PRU 的 优势?比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    我认为这是一个很大程度上取决于设计及其要求的意见问题。 如果我的观点允许的话、我会说 PRU-ICSS 模块使用的多功能性更强、而 AM572x 器件的功能更强。

    用于直接比较的一个有用页面: https://www.ethercat.org/download/documents/ESC_Overview.pdf

    此致!

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加 AX58100、请使用具有集成 PHY 的 ESC、使用 SPI 连接到主机 MCU 或处理器。 ICSS-PRU 可以实现 ESC 的数字部分,采用单独的基于100M MII 的 PHY ,如 https://www.ti.com/product/DP83826E 。

     Pekka