请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 主题中讨论的其他器件:AM3352、 SK-LCD1
工具与软件:
你(们)好
我们使用 AM3352来驱动 LCD 正常、因为 AM3352支持 RGB 888
如果我们将平台升级到 AM6234、如何驱动 LCD? 需要其他转印机?
AM6234 仅支持 DPI (24位 RGB LVCMOS)、
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alex、
以下资源可能会有所帮助:
1.启用 SK-LCD1: 如何启用 Microtips LVDS 面板
2.支持的显示接口: 请参阅6。 总结
此致
Divyansh