This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PCIe WiFi 和放大器;BT 模块

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429814/am5728-pcie-wifi-bt-module

器件型号:AM5728

工具与软件:

大家好、

有人可以推荐 mPCIe 一样 WiFi 和 BT 模块。 例如基于 Intel 的芯片组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivakar:

    TI 不再提供 Biser。 我们没有任何现成的建议。 我们的最佳建议是 查阅 数据表和技术参考手册、根据您使用的电路板、如果是 TI 电路板、我建议查看原理图和用户指南等

    需要考虑的另一个方面是制造商为该模块提供的软件驱动程序的可用性。 TI 不提供第三方模块的驱动程序。

    此致!

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运!

    -若苏厄