This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U:DRA821U:DRA821U:DRA821U: DRA821U:J721EXCPXEVM/ J7200XSOMXEVM/DRA821 - TI 推荐使用的 DRA821上的端口/焊球

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426583/dra821u-dra821u-dra821u-dra821u-dra821u-dra821u-j721excpxevm-j7200xsomxevm-dra821---ports-balls-on-dra821-recommended-for-use-by-ti

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:J7200XSOMXEVMDRA821

工具与软件:

您好!

我们已订购多款 TI 的 721EXCPXEVM/J7200XSOMXEVM/DRA821以进行评估和原型设计。 TI 建议客户在 DRA821中为2 X 1Gbit SGMII 和 PCIe X2使用哪些端口/焊球?

在上下文中、我们需要2个 SGMII 端口 、该端口将获取4个 SERDES 通道中的2个、我们需要1个支持 NVMe Gen 3 X2 (或2个 TX/RX 通道、或最后2个 SERDES 通道 )的 PCIe 端口。
 "X2"是指定 NVMe SSD 是否有2个通道支持一个 SSD 的常用方法、而 X4对于大多数消费者 SSD 来说是常见的 -但我们只剩下2个通道。  
 因此、 TI 建议  将焊球/端口分配给 SGMII #1、SGMII #2和 NVMe SSD X2?  谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    对于 SGMII、您可以使用 IP1上2条通道中的任何一条、然后对于 PCIe、您可以使用配置为单链路的 IP2上的其他2条通道、因为单个 PCIe 实例可能不支持多链路。 这里需要注意的另一点是、SGMII 和 PCIe 都将使用不带 SSC 的100MHz 内部参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们曾计划使用外部100MHz 时钟 (如果您认为仍然可以)。 你能详细说明一下评论"没有 SSC"吗?  我们 不熟悉这个术语。 该首字母缩略词代表什么?意思是什么?  此外、 数据表中是否有任何章节或  以上参考资料供您参考、以便我 可以将其提供 给团队? 再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSC 是指展频时钟。 对于 PCIe、可以选择使用或不使用 SSC、而 SGMII 标准不支持 SSC。

    是的、您也可以使用外部100MHz 时钟而不是内部基准时钟。