This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:AM5748

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AM5748, DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420929/am5748-am5748

器件型号:AM5748
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOSDP83869HM

工具与软件:

您好!

我们在 SysBIOS 上运行 AM5748时使用定制板(SDK 版本:08_01_00_09)。  AM5748 EMAC 配置为开关模式。

两个 DP83869HM 以太网 PHY 通过 RGMII 接口连接。 两个对等器件(笔记本电脑)连接到以太网 PHY、如下图所示。

如果 EMAC 和对等器件配置 为100M 模式、则两个对等器件之间可成功进行 ping/通信。 如果将它们配置为1G 模式、则两个对等设备之间的 ping 操作会失败(交换机模式不起作用)。   

建议将会很有帮助。

我 还将应用程序附在此处。

e2e.ti.com/.../emac_5F00_switch_5F00_en.c

谢谢!

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    有关更多信息、请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407512/am5728-about-support-from-the-sdk-s-perspective-communicate-at-1000mbps-simultaneously

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    感谢您的答复。 完成了上述主题、这与我所面临的问题无关。  在本例中、基本1G 开关模式无法使用 SYSBIOS。 我正在尝试在两个对等设备之间执行 ping 操作、目前未关注1000Mbps 数据速率。   

    1G 交换机模式在 SYSBIOS 下不起作用、但在通过 Linux 配置时起作用。 这表明通过 SYSBIOS 进行 EMAC 配置时存在一些问题。 与此相关的建议可能会有所帮助。  

    谢谢!

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我懂了。 我将在内部询问并回复您。

    请预计会有延迟。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您是否在 RTOS SDK 上尝试过任何 NIMU 示例? 我目前正在采购 AM574x 电路板进行测试。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    问题已解决。 PHY 配置存在问题。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您能否详细说明一下您的配置中存在什么问题?

    -最佳

    若苏厄