This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何为 QNX 构建 ARM-TIDL

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418891/tda4al-q1-how-to-build-arm-tidl-for-qnx

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好!

以下是我们使用的 SDK 版本:

RTOS: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03

QNX: TI-PROCESSOR-SDK-QNX_j721s2_08_06_00_07

我们可以 在 TI RTOS SDK 文件夹(SDK-RTOS/tidl_j721s2_08_06_00_10/arm-tidl/rt/out/J721S2/A72/Linux/release)中找到 TI_DEVICE_ARMv8_TEST_dl_algo_host_rt.out。

但它似乎适用于 Linux。

您可以帮助如何 为 QNX 编译/生成 TI_DEVICE_ARMv8_TEST_dl_algo_host_rt.out 吗?

谢谢。

此致、

Namic Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照此处的说明来构建 TIDL: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/08_05_00_11/exports/docs/tidl_j721s2_08_05_00_16/ti_dl/docs/user_guide_html/usergroup1.html

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

     Namic 是我的同事。

     我们面临供应商的一项要求、要求 在 QNX 上运行 TIDL


     您提供的链接是针对 PC 或 Linux 的构建指令、此处我没有看到 QNX 指令。
     您能否提供更详细的步骤来说明我们如何在 QNX 平台上启用 TIDL?

     感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!  

       请注意、我们仍在等待反馈。

       TIDL 包是否可在 QNX 平台上运行?

       如果是、我们如何将其引入 QNX 平台?

       如果不能、我们如何开始在 QNX 平台中使用 TI DL 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好;

    我将尽力为您收集一些有关 TIDL-QNX 的信息。 获得开发团队提供的信息后、我们将立即回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    请注意、可以按照 TI Vision Apps 示例、使用 TIOVX 通过 QNX 访问 TIDL 功能:

    适用于 QNX 的 TI SDK RTOS / TI SDK QNX 构建环境不支持 tidl-RT。

    在 TIDL 产品用户指南的末尾、提供了一个表格作为摘要和操作系统可移植性:

    一般而言:

    1. TI 继续支持 Linux A 的默认操作系统以进行 tidl-RT。 任何其他 HLOS 迁移都需要客户与操作系统供应商合作
    2. 对于 TIDL-RT、TI 继续使用极少的操作系统功能、因此应能够轻松使用/迁移任何基本操作系统(符合 POSIX 标准)来代替 Linux
    3. TI 可以澄清是否有关于构建 TIDL-RT 系统的任何问题。 这是 TIDL-RT 源代码的相当简单的构建系统、源文件极少。
    4. 如果有任何与 TIDL 相关的问题、客户必须在 Linux 上进行报告

      此致、

      kb