This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:关于 SDK-RTOS + SDK-Linux 的疑问

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430181/processor-sdk-j784s4-doubt-regarding-sdk-rtos-sdk-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

大家好、

我计划按照以下顺序启动 EVM:

MCU_ROM -> R5F SBL -> MCU R5F AutosarClassicAppImg -> ATF -> A72 SPL -> A72 uBoot -> LinuxKernel A72

                                                                                     |   

                                                                                     -->主 R5F 和 C7x 内核

但我有几个问题:

1-在 SBL 映像的生成过程中(使用 SDK-OS ),我可以在 GP HSS/HLOS 中进行选择,我的问题是,我是否应该使用 HLOS 选项(或者 GP / HS 也可以接受?) 在本例中、因为我假设要为 A72使用 SDK-Linux?  

2相同的问题、但涉及使用 SDK-RTOS 的"Non_combined"与"_combined"映像类型、 我应该使用哪一个(或这两个都可以接受?)  在本例中、因为我假设要为 A72使用 SDK-Linux?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-在 SBL 映像的生成过程中(使用 SDK-RTOS)、我可以在 GP HSS/HLOS 中选择、我的问题是、我是否应该使用 HLOS 选项(或者 GP / HS 也可以接受?) 在本例中、因为我假设要为 A72使用 SDK-Linux?  [报价]

    HLOS 是 A72的一个选项;如果您必须使用 A72、则可以使用 HLOS。

    Unknown 说:
    2同一问题但关乎使用 SDK-RTOS 的"non-combined"与"_combined"映像类型、 我应该使用哪一个(或者两者都可以接受?)  在本例中、因为我假设要为 A72使用 SDK-Linux?[/QUOT]

    这是组合 SBL 还是组合应用程序映像? "非组合"是什么意思?

    此致、

    Karthik

    [/quote]