This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计-定制电路板原理图自检

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, SK-AM62B, AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430508/faq-am625-am623-am62a-am62p-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design---custom-board-schematics-self-review

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVMSK-AM64BSK-AM62B-P1、SK-AM62-LP 、SK-AM62B、 SK-AM62-SIPSK-AM62A-LP、AM62P 、SK-AM62P-LP

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们目前正在利用 TI SK 配套资料设计定制电路板。

我们的项目时间紧迫、我可以遵循一些指导原则、在构建电路板之前自我审查定制电路板原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板设计师们、您好

    附加信息。

    对于 AM62x 系列处理器、我们目前正在更新原理图以包含以下内容。  

    1.应用手册使用指南
    此原理图设计指南、审阅检查清单应用手册提供了可在定制原理图设计期间用作指南的设计指南、以及可用于查看定制电路板原理图的原理图审阅检查清单

    1.1原理图设计指南:
    应用手册部分针对不同 SOC 系列支持的所有外设提供了指南、客户可在自定义原理图设计期间查看这些外设并遵循这些外设。 除指南之外、客户还可以利用每个部分提供了指向常见问题解答的链接、从而通过更少的工作量和更小的误差来设计定制原理图
    原理图审阅检查清单

    原理图审阅检查清单:
    应用手册的这一部分已更新、方便客户在开始定制电路板布局或开始电路板构建之前使用。
    应用手册中的所有相关部分都列出了一个分为一般性检查、原理图检查和其他检查清单。 客户可以使用此检查清单对定制电路板原理图进行自我审查、以尽可能减少可能导致功能或性能问题的错误、从而增加电路板启动和测试时间。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板设计师们、您好

    附加信息。

    原理图 设计指南发布时间表、检查清单应用手册。

    我们正在努力进行所需的更新、并希望  很快在 TI.com 上提供更新的原理图设计指南、检查清单应用手册。

    此致、

    Sreenivasa