This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67x USB 主机 MSC 引导

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426981/am67-am67x-usb-host-msc-boot

器件型号:AM67

工具与软件:

尊敬的先生:  

在 AM67x 引导模式下、它支持 USB 主机(MSC 引导)、我们是否有关于从 USB 磁盘复制到引导的指南?  

第二个问题是 USB bub 是否会影响引导行为、因为客户希望保留通过 USB 磁盘(将通过 USB 集线器)进行固件更新的可行性。  

BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    Eric Ding 说:
    ]在 AM67x 引导模式下、它支持 USB 主机(MSC 引导)、我们是否有关于从 USB 磁盘复制什么来引导的指南?  [报价]

    您能给我指一下您所指的文档吗? 仅支持 AFAIK DFU 引导模式。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、  

    我正在参考 TRM 第5章初始化5.4.6 USB 引导。  

    但是、它描述的细节不是太多。   

    Sitara MPU AM6x 也支持此模式。

    是否验证了 USB 主机 MSC 引导可以正常工作?   

    BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    我在内部进行了检查、即使是在 AM6x 上、尽管引导开关配置不支持此功能。 AM67也是如此。

    此致  

    Diwakar