This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:CPU 测试负载(A-53)、MCU 负载(R5F)、深度学习加速器负载(C7)多媒体负载(VPU 和放大器;VPAC)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429376/am62a3-q1-cpu-test-load-a-53-mcu-load-r5f-deep-learning-accelerator-load-c7-multimedia-load-vpu-vpac

器件型号:AM62A3-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A3

工具与软件:

您好!

我们在定制电路板上使用 Sitara AM62A3芯片、周围还有许多其他芯片。

该板用于执行寿命温度测试。

将使用 QNX + MCU FreeRTOS。

我们需要工具/应用/框架(QNX + MCU FreeRTOS)来在 Sitara 芯片上加载所有可用的处理能力:CPU 负载(A-53)、MCU 负载(R5F)、深度学习加速器负载(C7)多媒体负载(VPU 和 VPAC)

为了提高电路板温度并测试整个系统(包含 Sitara 的电路板)的冷却能力

您能帮助我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    目前、AM62AX QNX PSDK 不支持应用在上述所有处理元件上加载所有可用的处理能力。 这可能被视为新的要求。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可在芯片上的 QNX 上运行的 CPU 负载、RAM 等通用工具? 从 TDA4等类似的芯片中借用呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    提供了一个边缘 AI 演示来提供 CPU 负载、RAM 和 HWA 的性能统计信息。 我们正在 am62ax PSDK Linux 上对其进行测试。

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-apps/tree/main/scripts/perf_stats

    但是 、我们目前不支持 QNX 的 edgeai 演示。

    此致、

    Karthik