This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4VL][E-MIRROR] TI 可以提供一些 PC 源代码来仿真 LTM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423939/tda4vm-tda4vl-e-mirror-could-ti-provide-some-pc-source-code-for-simulating-the-ltm

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具与软件:

您好、TI 团队

对于 LTM 模块、TI 能否提供一些用于在 PC 上进行仿真的 PC 源代码、例如 python 代码?

此致

Sungenben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、能否详细说明 LTM 是什么以及需要什么样的代码?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil   

    在 TDA4VL 中, VPAC 中有一个名为 Glbce 的模块。  

    我们需要某些文档或代码、以便我们可以在 LTM 的 PC 仿真中执行相同的函数

    此致

    Sungenben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供使用 Addon 软件包的 PC 仿真支持、其中用户可获得针对 glbce 的 libraries.for。 这些都可以在 j7-c-model 文件夹中找到

    您可以通过请求访问以下链接找到相同内容

    ti.com/secureresources/PSDK-RTOS-AUTO

    此致。

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil  

    我们有 PC lib。但它是 Linux 版本。

    我们想在 PC 窗口版本中使用。

    您能否提供窗口版本或源代码?

    此致

    Sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungenben:

    TI 仅提供用于 PC 仿真的 Linux 库。

    当前没有可用或受支持的窗口库。

    遗憾的是、同一产品的源代码不会与任何客户共享、因为它们是 TI 专有代码、并不是要共享的。 因此、我们将其作为 Linux 上的库作为附加软件包提供

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil

    我得到了它,谢谢你的帮助.

    我们将尝试在 Linux 中使用 。 请关闭此案例!

    此致

    Sungenben