This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA785:DRA785是否适合高采样率和低延迟音频 ANC 应用?

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA785
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430310/dra785-is-the-dra785-suitable-for-high-sampling-rate-and-low-latency-audio-anc-applications

器件型号:DRA785

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在开发专用的自适应噪声消除(ANC)系统、我们想知道 DRA785是否适合此应用。 我们的主要要求如下:

  1. DSP 环境 :我们需要针对音频处理优化的可编程 DSP ,支持实时、高效计算。
  2. 支持高采样率 :系统需要支持至少192kHz 的采样率,同时保持微秒级的超低延迟,以确保音频信号的准确性和即时性。
  3. 浮点运算 :为了加速开发和验证,我们希望 DSP 支持浮点运算。
  4. 集成的高性能模拟(AD)/DA 支持 :系统需要与音频输入和输出设备无缝连接,以简化硬件配置。
  5. C 语言开发和调试平台 :我们的团队主要以 C 语言开发,因此我们需要一个支持 C 语言开发和调试的平台,以提高开发效率。

我们看到 DRA785具有用于音频处理的潜力、但我们无法确定它是否能够满足所有这些要求。 如果 DRA785可以满足我们的需求、或者如果 TI 有其他 DSP 芯片或开发板更适合高采样率和低延迟音频应用、我们将非常感谢您的建议!

感谢您的帮助!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。