This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:TPS65931211RWERQ1与 AM62A74AUMSIAMBRQ1配合使用

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427815/am62a7-tps65931211rwerq1-used-with-am62a74aumsiambrq1

器件型号:AM62A7

工具与软件:

你(们)好  

由于这种 PMIC 断续模式、我们面临处理器在启动时负载高电流的问题、并会检测5V 输入下的欠压。

在下面的电路中、我们在开关稳压器上使用5V 输入、并在 PMIC 的其余电源输入上使用3V。

数据表中指出 Vin 与 VDDA 的关系相同或不高于0.5伏差值、这可能会导致该行为。

当我们将处理器 AM62A74AUMSIAMBRQ1保持在复位状态时、意味着移除连接到 PMIC nRSTOUT (引脚25)且连接至处理器 MCU_PORZ (A7焊球)的上拉电阻器、所有电源均可正常运行。 如果我们使用  nRSTOUT 将上拉电阻器为1.8V (即降压5输出)为电路板加电、我们就会在几秒(3秒)后多次重新启动 PMIC、它会关闭除 LDOVINT 和 LDOVRTC 之外的所有电源输出。

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Chandra

    感谢您的提问。

    根据您的输入、我假设 PMIC 的运行没有问题。

    理解是否正确?

    如果是这种情况、您可能必须检查 SOC 和相关电路实现、以确保在电源斜升之前没有电压连接到任何 SOC 输入、或者将任何 SOC IO 拉至 SOC 电源斜升之前可用的电源。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、如果处理器处于复位状态、则所有 PMIC 电源均正常。 如果处理器退出复位状态、我们在5V 电源线上消耗的电流大于3安培。 这是我们的困惑。 原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Chandra

    谢谢你。

    请参阅电流消耗。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprada7

    我没有要评论的设计信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kallikuppa Sreenivasa、

    VCCA = 3.3V 和

    PVIN_B1至 B5为5V。 因此、电源引脚之间的电压差超过0.5V (这违反了数据表建议。

    这是一个问题、还是我们可以忽略它?

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    谢谢你。

    让我回顾一下并返回。

    我可能必须再分配给 PMIC 团队。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    请参阅以下应用手册

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucm3/slvucm3.pdf

    您能否确认您是否遵守了5V 输入的指南。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我们进行了更正、它现在正在工作。

    感谢您的支持。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    听话并乐于提供支持。

    如果您总结一下所做的更改、会有所帮助。

    此致、

    Sreenivasa