This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:需要支持从 EthFw (R5F)到 A72内核(QNX)的同步时间

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425148/tda4vh-q1-need-support-in-getting-synchronized-time-from-ethfw-r5f-to-a72-core-qnx

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

我想就这个主题与时间同步专家进行一次详细的通话。

请安排与时间同步专家通话。 谢谢。

此致、

Roop Kumar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我与在 Time Sync 上为您提供支持的其他专家一起查看此问题。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快检查并联系我、让我与时间同步专家取得联系。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过去9天我没有回复。 请检查并执行必要的操作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roop、您好!

    我看到 Aptiv 支持多个时间同步阈值。 这些问题是否属于一个共同的范畴?

    如果是这种情况、通话的议程是什么? 深入讨论门票上正在讨论的事项? 以下是关于时间戳的技术细节。 或者、该调用是否应该用于支持您的时间同步实现?

    此致、
    Tanmay