This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:如何启用 DDR 扩展并将 DDR 频率设置为1500MHz

Guru**** 1869600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430610/am62p-how-to-enable-ddr-spreading-and-set-the-ddr-frequency-to-1500mhz

器件型号:AM62P

工具与软件:

您好、是 TI 专家

   由于 GPS 频率范围为1550 -1620MHz、DDR 的频率需要避开这个频段。 如何将 DDR 的、设置为1500 μ s 或如何启用 DDR 的频率扩展功能。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。