This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:安全引导:BMPK 用例和 OTA 适用性

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431505/processor-sdk-am62x-secure-boot-bmpk-use-case-and-ota-applicability

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

将电路板从 SMPK 切换到 BMPK 有哪些用例?

是否假设通过对电路板的物理访问来执行此切换?  或者是否能够以无人值守(即无线部署)的方式执行设置 keyrev=2的操作?

由于执行 keyrev=2操作的 tiboot3二进制文件必须由 SMPK 签名、并且在更改 BMPK 后、tiboot3必须由 BMPK 签名、这似乎排除了在无人照看的情况下执行更改的可能性。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="576987" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431505/processor-sdk-am62x-secure-boot-bmpk-use-case-and-ota-applicability "]将电路板从 SMPK 切换到 BMPK 有哪些用例?

    AM6424:安全引导-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    似乎排除了在无人值守的情况下执行更改的可能性。  这是正确的吗?

    通过精心设计的程序也是可能实现的。 例如、KEYREV 更新后、您可能会在同一复位周期中接收并刷写 BMPK 签名的映像。

    此致、

    Prashant