This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:支持使用 DSP 进行音频/视频处理

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428208/am5728-support-for-using-dsp-for-audio-video-processing

器件型号:AM5728

工具与软件:

您好!


我们使用基于 am5728 SOC 的定制电路板。 它用于 VoIP 电话实现。 我们要将音频处理(噪声和回声消除)卸载到 DSP 内核上。

1) 1)您是否能够提供专门用于 DSP C66x 的 VoIP 电话应用的音频处理(噪声/回声消除)库?

2) 2) am5728 SOC 中使用的 DSP 的确切型号是什么?

3)目前 RTP 数据包在 CPU (ARM A15内核)上被接收/发送。 我们可以直接在 DSP 上发送/接收这些数据包、还是必须将它们从 CPU 发送到 DSP 进行音频处理?

4) 4)您能否提供具有类似功能的示例应用?

5) 5)我们也可以使用 DSP 进行视频处理吗? 如果是、您能否为相同的库提供一个库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshi、

    1. 我们没有特定于 VoIP 电话的应用程序。
    2. 请查看 AM572x 通道5的 TRM
    3. 我们没有任何此应用的 TI 示例。
    4. 请参阅3。
    5. 请在 TI.com: https://www.ti.com/tool/C66XCODECS 上查看适用于 C66 DSP 的软件
      https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM57X/09_02_00_00/exports/docs/rtos/DSP_Software.html#dsp-software

    此致!

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    在给定的链接: https://www.ti.com/tool/TELECOMLIB 中,提到有三个用于语音处理的库。 我们使用的是 Linux SDK 6.03。 此库不适用于 AM5728吗?

    您是否能够提供相同的文档和源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshi、

    请浏览您提供的链接、  

    链接本身包含文档和源代码;下载相应的操作系统安装程序。

    根据您在阅读 Ch5中收集的信息、您可以推断出、您可以在 TMS320C66x DSP CorePac 内核允许的范围内整合这些库。

    值得注意的是、这些库是为 TMS320C66x DSP CorePac 器件本身(大约2013年)创建的、而非您所参考的 AM57x SDK (大约2020年)。

    因此、在6.03 SDK 中没有对这些内容进行测试或验证。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了链接并下载了二进制文件。 您能提供 VOLIB 的源代码吗?

    链接中提供的文档未打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshi、

    该文档可下载:

    我可以下载并无问题地查看它。

    您是否阅读了发布信息?

    源文件应包含在下载中。 请尝试下载该软件包并运行可执行文件以获取源代码。 此软件太过时了、我在下载软件时遇到了一些问题。 如果您无法获取文件、请提交 CSC 请求单。

    我认为安装二进制文件仅在 Linux 二进制文件中受较早的 Ubuntu 发行版支持。

    对于 Windows 下载、.exe 文件被防火墙阻止、并且我已提交内部查询。

    此致!

    若苏厄