This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:使用 ETS 进行 Profinet 测试

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431543/tmdx654idkevm-profinet-test-with-ets

器件型号:TMDX654IDKEVM
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

工具与软件:

您好!

我的客户希望使用 ETS 运行 Profinet 测试。

如果他们购买了 TMDX6554IDKEVM、可以运行此 Profinet 测试? 或者他们需要与第三方签订合同来运行 Profinet 测试?

客户在购买此 EVM 之前收到此消息。 我是在问您。

我在下面也找到了 th 链接。 如果他们下载此测试捆绑包、能否使用我们的 EVM 进行 Profinet 测试?

它是免费的吗?

https://www.profibus.com/download/profinet-test-bundle

此致、

TED

x 出现错误。请重试或与管理员联系。