This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:TDA4AL

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429350/processor-sdk-j721s2-tda4al

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

我在哪里可以获得 TDA4AL c7x DSP 优化的内在函数列表? 我可以获得一个基本向量类型列表、但当我获得所有内在指令列表时会更有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahes:

    没有包含所有 C7x C 样式内在函数的文档。 相反、您可以浏览 C7x 编译器的头文件以查找内在函数。  

    例如、如果您查看 ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS/include、您可以看到包含已定义内联函数的头文件。 我建议查看 c7x.h 及其包含的头文件、以获取可用的内在函数。

    此致!

    Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    感谢您的答复。 我可以看到 C7x 编译器头文件、但我无法找到内在函数的任何说明、例如其用法。 如果可能、您能否提供这样详细的文档以便更好地理解内在函数?

    非常感谢、

    Mahes  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahes:

    《C7x 指令指南技术参考手册》中提供了汇编指令和说明。 编译器内在函数列出了特定的汇编指令、因此您可以交叉引用这两个资源以获取信息。 这些资源是作为安全资源进行管理的、因此如果您还没有访问权限、请联系您当地的 TI Field 应用工程师、他们可以帮助您获得访问权限。  

    此致!

    Asha