This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGL-BONE-BLACK:断电后临时系统文件清理

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431479/beagl-bone-black-temporary-system-files-cleanup-after-power-loss

器件型号:BEAGL-BONE-BLACK

工具与软件:

尊敬的处理器团队:

我的一个客户正在使用 BeagleBone Black 进行开发、在投产后将转向分立式 AM335x + TI PMIC 解决方案。

在启动过程中、它们使用 systemd 服务自动登录到"debian user"、然后启动在 BeagleBone 上运行的 X11 GUI、而无需使用 GDM 桌面管理器。 该 GUI 是唯一在 debian 系统上运行的应用程序。

客户在模拟其 BeagleBone 上的 断电事件、发现在仿真断电后、大约10%到20%的时间 GUI 没有加载。 他们已经清理了/tmp/*文件、这些文件删除了。 x*-lock、serverauth.*和。 Xauthority 文件。 但问题仍然存在。 在 断电事件后启动 GUI 应用程序之前、他们是否需要其他文件对系统进行"预清理"?

如果您需要其他详细信息、请告诉我。 这是客户提供的有关此问题的所有原始信息。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于这是一个定制软件应用程序、而不是 TI 开发/测试的代码、因此我们可以在 E2E 论坛上提供最少的支持、因为它超出了我们的支持范围。 如果您帮助我们了解问题中涉及 TI 开发的代码的部分、我们可以就这些项目提供支持。

    谢谢!
    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    这就是我想的情况。 我恰好在 E2E 上看到有 Beagle Bone 支持请求、而很困惑地看到我们正在为第三方电路板提供支持。

    我将要求查看他们的代码、看看他们遇到问题的代码是否由 TI 开发、然后我们将就此问题与您联系。

    我有一个问题: BeagleBoard 是否有能够支持此申请的联系人?  客户已将其问题上传到 BeagleBoard 论坛、所以我只想查看是否有联系人可以突出显示该请求。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我提供了一个离线联系人。

    谢谢!

    Anshu