This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL-Q1 CSI、DSI、DRAM、串行器/解串器、eMMC、MCU 闪存、OSPI 闪存、MCU RGMII、MCU ADC 和 MCU、SOC IO 原理图审核

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430432/tda4al-q1-tda4al-q1-csi-dsi-dram-serdes-emmc-mcu-flash-ospi-flash-mcu-rgmii-mcu-adcs-and-mcu-soc-io-schematics-review

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

请帮助查看  TDA4AL 应用的 CSI、DSI、DRAM、串行器/解串器、eMMC、MCU 闪存、OSPI 闪存、MCU RGMII、MCU ADC 和 MCU、SOC IO 原理图、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用其中一个 LPDDR4接口、则应端接 DQS 信号(下拉 DQSP、上拉 DQSN)。  

    注意可提供原理图检查清单: 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert 先生:

    感谢您的答复、我们已经有这个文档、您能为我们的原理图提供一些建议吗?如果我们有设计问题、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我未看到除已识别的项目 I (悬空 DQS 信号)之外的任何问题。