This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:尝试在 EVM 上运行:空文件夹

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431735/tda4vm-try-to-run-on-evm-empty-folder

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我是  第一次使用 TDA4VM EVM。 我必须在主机 PC (Ubuntu 18.04)上离线工作。  

我将在以下链接中使用入门指南:

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/06_02_00_21/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/RUN_INSTRUCTIONS.html

在第4步中、当尝试在 EVM 上运行时、我没有 opt 或 vision_apps 文件夹。 我按照视觉应用用户指南的每个步骤进行了操作。

问题是什么? 如何解决该问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队的一部分正在度假.. 请预计下周早些时候作出回应。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道您在 TDA4VM 上使用的是哪个 SDK 版本吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  再次学习了入门指南、它可以正常工作。 谢谢你。

    此致、

    Azer