工具与软件:
嗨、团队:
据我所知、在 Linux 中、我们的 CAN 驱动程序支持从运行内核的 A53内核访问 M4FSS 域 CAN。 在 MCU Plus SDK 的版本说明中、我注意到 A53和 M4F 内核有不同的驱动程序。

问:在 MCU Plus SDK 中、A53内核可以像我们在 Linux 中支持的那样访问 M4F、还是客户必须执行 IPC 实施才能将 CAN 数据从 M4FSS 传递到主域?
此致、
Shashank
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
据我所知、在 Linux 中、我们的 CAN 驱动程序支持从运行内核的 A53内核访问 M4FSS 域 CAN。 在 MCU Plus SDK 的版本说明中、我注意到 A53和 M4F 内核有不同的驱动程序。

问:在 MCU Plus SDK 中、A53内核可以像我们在 Linux 中支持的那样访问 M4F、还是客户必须执行 IPC 实施才能将 CAN 数据从 M4FSS 传递到主域?
此致、
Shashank
Hehlo Shashank,
我想您想在 A53内核上运行 MCU+ SDK、而不是在 Linux 上运行?
您可以在此处找到有关如何从 MCU 域访问主域外设和唤醒域外设的文档:
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62x/MAIN_DOMAIN_PERIPHERAL_FROM_MCU.html
请注意、A53内核上的 FreeRTOS 仍处于"试验性"状态、这意味着我们一般无法回答有关问题:
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62x/RELEASE_NOTES_10_00_00_PAGE.html
此致、
Nick