This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:SK-AM64B

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SK-AM64B, TMDS64EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420152/sk-am64b-sk-am64b

器件型号:SK-AM64B
主题中讨论的其他器件:AM6442、、 TMDS64EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划   为我们的新网关设计对 SK-AM64B 原理图设计和电路板文件进行基准测试。  我们将使用 SOC AM6442中的大多数接口。 我们在入门套件中没有找到散热器/风扇、但在 EVM 中存在。 是真正必需的吗? 您能告诉我们 EVM 中使用的散热器的器件型号吗? 还想知道是否需要任何主动冷却? 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitesh Balan:  

    感谢您的提问。

    [报价 userid="593467" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420152/sk-am64b-sk-am64b "]我们使用的是 SOC AM6442中的大多数接口。 我们在入门套件中没有找到散热器/风扇、但在 EVM 中存在。 [报价]

    请让我指出一个 EVM 文档、其中提到了前面提到的聆听体验设备。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa -我想您和我已经讲到了散热器主题-参考文献 SK-AM64B:SK-AM64B -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 

    此致、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有随 TMDS64EVM 提供的任何散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考  AM6442:查找热规格和散热器理由(如果有)。 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    谢谢你。

    您能否验证链接的线程。 您是否打算链接其他链路?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    谢谢你。  

    [报价 userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420152/sk-am64b-sk-am64b/5441475 #5441475"]参考  AM6442:查找热规范及散热理由(如果有)。 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛[/QUOT]

    我 在另一个线程中确实要求了一些额外的输入。

    我怀疑 EVM 插座的标记似乎被当作散热器配置。

    Jitesh、您能确认吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    感谢您的响应、我们 提供的散热器选项与   TMDS64EVM 布局中相同、请分享同一散热器的器件型号(如果可用)。 我在 EVM BOM 中看不到器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitesh、您好!

    谢谢你。

    请指出您认为是热罪的参考符号。

    我们的 EVM 上没有散热器或已经过测试能够共享的器件型号。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、Jitesh:

     对于它是值得的,我一直在使用这个散热器粘贴到我的 SK-AM64B 上的 AM6442 : Ohmite p/n  bgah170-075e . 这未必是我投入生产的散热器、但可以作为一个 fyi 进行生产

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    谢谢你。

    您能否介绍一下散热器的用例、您可能会注意到它提供了多项性能优势。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅在 SK-AM64B 的 AM6442上使用该散热器、以便在测试时进行一些耗散(尚未获取任何温度读数)。 同样、我们正在使用的 SOM 上对 AM6442进行"散热"的方法并不与机械工程团队一致。 到目前为止、AM6442尚未通过严格的测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    谢谢你。

    请允许我咨询器件专家、了解他对是否需要聆听接收器的想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa:

     我认为散热器的需求取决于设计-请回忆3年前的这篇 e2e 帖子:

    (我个人认为、这个散热器主题应该会产生常见问题解答)

    (+) AM6412:是否安装了散热器棒/螺钉? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    感谢您提供的意见、并同意您对听筒的看法。

    请参考我从专家处收到的以下意见

    小型 PCB 组件上可能需要散热器。  客户需要使用其应用在最坏情况环境下的预期最坏情况功耗对其实际 PCB 设计进行热分析、以了解是否需要散热器。  另一种选择是在最坏工作条件下运行时测量器件外壳温度、并根据测得的外壳温度计算结温。  它们还可以使用片上温度传感器来测量最坏工作条件下的结温、并确保其低于允许的结温、处于温度传感器的精度范围内。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa:建议 TI 获得针对 AM64x 散热主题生成的[常见问题解答]。

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    谢谢您的建议。

    此致、

    Sreenivasa