This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:以太网网络控制模型(USBECM)类支持

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430079/am3356-ethernet-networking-control-model-usbecm-class-support

器件型号:AM3356
Thread 中讨论的其他器件:AM1808

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道 该处理器是否支持以太网网络控制模型(USBECM)类。 您是否有更完整的库版本? 您会推荐什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TI 无法完全回答的问题。 从我能够研究的 USBECM 的支持将来自启用内核配置选项。 我建议您详细了解 CONFIG_USB_F_ECM、这可能是您要找的、也可能不是。 另请注意、该模块位于 TI 支持的 SOC 驱动程序上方。  

    请再次注意、这是您可以进行进一步调查的建议、而不是确认您所寻找的功能是否受支持。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyler、

    我想您谈论的是 Linux 内核配置。 很抱歉打断您的讲述。 我不使用 Linux 内核、它是一个 RTOS。 此外、它不是 SOC、我们拥有 AM3356x 微处理器板。 我有一个具有 TI 版权的 USB 驱动程序、它是 从 Stellaris USB 库中重复使用的 AM1808 StarterWare USB 库的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对您计划使用的操作系统的说明。 借助为应用选择的操作系统、TI 将不会拥有您要查找的此库。 遗憾的是、我没有第三条建议、我可以提供可能能够提供这种支持的任何一条。  

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我想知道您是否支持串行通信 USB 驱动程序库。