This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:我是否可以询问是否可以控制编解码器是否在程序执行期间被打开、而不是在程序初始化期间配置编解码器开关。

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1419228/tda4vm-may-i-ask-if-it-is-possible-to-control-whether-the-codec-is-turned-on-during-program-execution-instead-of-configuring-the-codec-switch-during-program-initialization

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、

我想问一下是否有可能控制编解码器是否在程序执行期间被打开、而不是在程序初始化期间配置编解码器开关。

例如、是否可以执行"for (FRAME_I=0;FRAME_I)"中的操作 num_FRAMES_TO_run;frame_id++){}"循环出现在"app_run_graph"接口中?

如果可能、如何实现这一目标?

SDK:08.06.00.12 VISION_APP_MULTI_CAM_CODEC

此致、

Yueqian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yueqian、您好!

    据我所知、这在8.6 SDK 中无法实现。 我将与我们的开发团队核实以确认。  

    BR、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yueqian、您好、我意识到我没有跟进。 8.6 SDK 中无法动态操作编解码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    此致、

    Yueqian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  

    BR、
    Sarabesh S.