This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TI Jacinto J721EXCP01EVM SDK 兼容性

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432277/tda4vm-ti-jacinto-j721excp01evm-sdk-compatibility

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

TI Jacinto J721EXCP01EVM 是否与最后一个 SDK RTOS 版本 10.00.00.05兼容?  

 PROCESSOR-SDK-RTOS 链接:https://www.ti.com/tool/download/SDK-J721E/10.00.00.05

谢谢。此致、

Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    我的一般期望是: J721EXCPXEVM 评估板| TI.com 具有 SDK RTOS 版本的支持、适用于发布的任何 SDK 修订版。   

    是否出现问题?

    谢谢!

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我在测试前问。 非常感谢。

    此致、

    Azer