This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DDR4接口、为什么交换了引脚序列

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432203/am6442-ddr4-interface-why-was-the-pin-sequence-swapped

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好、工程师

我们正在参考 PROC101D 进行设计; 但发现 am6442和 DDR 器件的数据线并不对应一一。 这一基础来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在字节内交换数据位。 你可以想象它只是一个存储单元,不管它 的顺序是什么,只是确保从写入的确切单元读出,目的是简化布局,你可以根据自己的意愿交换它。

    请参阅应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/spracu1a/spracu1a.pdf

    2.17位交换

    2.17.1数据位交换

    只要是在同一字节组内进行位交换、就允许进行数据位交换来简化路由。 只有不使用 CRC 时才有可能实现这一点。 不过、主位也即每个字节中编号最小的位、必须关联到 SDRAM 中的相应位而不能进行交换。 也就是位0和位8。 另外、DM 和 DQS 位也不得交换