This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM6442:SERDES0_REFCLK0N SERDES0_REFCLK0P 和 USB3的时钟规格

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SK-AM64B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431700/faq-am6442-clock-specifications-for-serdes0_refclk0n-serdes0_refclk0p-and-usb3

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: SK-AM64B

工具与软件:

您好!

我正在使用 AM6442设计具有以太网和 USB3的电路板。
我参考了器件数据表和 TRM、但我找不到 SERDES_REFCLK 时钟输入所需的规格。
您能否提供必要的规格?

此外、我认为 USB3只需要一个差动时钟通道。
如果有适合生成时钟的器件、您是否可以推荐它?

感谢您的帮助。

此致、
TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TK、

    感谢您的提问。

    有关 USB3实现、请参阅 SK-AM64B

    有关使用 USB 和以太网时的时钟精度要求、请参阅 SOC 数据表的以下部分

    表7-19. MCU_OSC0晶体电路要求

     此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TK、

    根据我与器件专家的讨论、请参阅以下输入

    配置为 PCIe 接口的 SERDES0  

    25MHz 时钟- 当不使用以太网接口时为±100ppm  

    25MHz 时钟- 当不使用以太网接口时为±50ppm  

     对于所有要求(包括与该外设相关的时钟精度)、请遵循 PCIe 规范。

    配置为 USB3.1 SuperSpeed 的 SERDES0

    25MHz 时钟- 当不使用以太网接口时为±100ppm  

    25MHz 时钟- 当不使用以太网接口时为±50ppm  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的详细解释。

    查看 SK-AM64B 原理图后、似乎没有时钟连接到 SERDES0_REFCLK0。
    我的初步质询是否基于误解、而无须提交 REFCLK?

    如果我理解正确、那么将适当的晶体振荡器连接到 MCU_OSC0 (在本例中、以太网为25MHz±50ppm)就足够了。
    此信息非常有用、意味着我可以避免实施不必要的 REFCLK 电路。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TK、  

    感谢您的留言。

    您的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TK、  

    这里有一些 E2E 参考可以提供帮助。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/854754/tda4vm-serdes_refclk

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/854183/tda4vm-treatment-for-serdes_refclk

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我很欣慰地知道我的理解是正确的。
    我将根据您的建议继续进行电路设计。

    您的帮助非常有帮助。
    非常感谢。

    此致、
    TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TK、  

    谢谢你。

    仅供参考、我将更改标题以反映数据表名称。

    此致、

    Sreenivasa