请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
您好、TI 专家!
我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。
软件 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 版本为 SDK-AM62X-10.00.07.04。
我想问一下序列号的长度是否会影响 hs-se 装置?的安全验证
只有左侧的证书具有"X509v3 Subject Key Identifier"字段。 如果此字段不存在、它是否会影响 HE-SE 器件的启动?
上图中左侧的 x509证书可以在 hs-se 器件上正常启动、但右侧的无法启动。
此致、
Li