主题中讨论的其他器件:AM4378、TPD4S012
工具与软件:
问题标题: 在 USB0 OTG 模式配置下从 USB 主机切换后、RNDIS USB 设备模式不工作
SDK 版本: Linux-RT-AM437X-EVM-06.03.00.106
我的具有 AM4378的 H/W 板使用单个 USB0端口进行以太网连接。 USB0端口应支持通过 USB0 (器件模式)的 RNDIS 以太网和 USB0至以太网适配器(主机模式、Micro USB 至 RJ45)的热交换。 在器件树中、USB0配置为 OTG 模式。 以下场景(1、2、3)运行良好。 但是、测试案例4失败。 您能给我提一下调试这个问题的想法吗?
1. RNDIS USB 设备模式:良好
2. USB0到以太网适配器的 USB 主机模式: 良好
3.从 RNDIS USB 设备模式热交换到 USB 主机模式(USB0到以太网适配器): 好
4. 从 USB 主机模式(USB0到以太网适配器)热交换到 RNDIS USB 设备模式:失败