This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:如何在 A72上的 Linux 下设置 CPU 频率

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432013/j784s4xevm-how-to-set-the-cpu-frequency-under-linux-on-a72

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

大家好!

我想通过定义特定的调速器来锁定 A72内核的频率。

我使用此文档来执行此操作

software-dl.ti.com/.../pm_dfs.html

但在目标上时、我没有"/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor 文件"。


提前感谢您。

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TI 资源在本周余下时间不在办公室、可能会延迟回复。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    由于没有 J784s4的 OPP 表、因此没有 CPU 频率缩放。 您可以编辑与此 E2E 主题类似的器件树 、以尝试并 启用该功能。  

    此致!
    Jared