This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:u-boot:编译后的引导问题

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432360/sk-am69-u-boot-issue-with-booting-after-compilation

器件型号:SK-AM69
主题中讨论的其他器件: AM69

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用的是 SDK 版本10_00_07_06。 来自预编译映像的预编译 U-Boot 文件工作正常。 不过、应在遵循链接3.1.1.1中的指令之后进行。 一般信息—适用于 AM69文档的 Processor SDK Linux、我重命名tiboot3-j784s4-hs-fs-evm.bintiboot3.bin并复制了编译后tispl.binu-boot.img的文件。 很遗憾、我遇到了启动错误。

U-Boot 2024.04 (Oct 31 2024 - 18:16:37 +0800)

SoC:   J784S4 SR1.0 HS-FS
Model: Texas Instruments J784S4 EVM
DRAM:  2 GiB (effective 32 GiB)
Core:  143 devices, 35 uclasses, devicetree: separate
Flash: 0 Bytes
MMC:   mmc@4f80000: 0, mmc@4fb0000: 1
Loading Environment from nowhere... OK
In:    serial@2880000
Out:   serial@2880000
Err:   serial@2880000
am65_cpsw_nuss ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA02102 cpsw_ver: 0x6BA82102 ale_ver: 0x00293904 Ports:1
Net:   eth0: ethernet@46000000port@1
Hit any key to stop autoboot:  0 
i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
pca953x gpio@22: Error reading output register
switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
pca953x gpio@22: Error reading output register
SD/MMC found on device 1
574 bytes read in 38 ms (14.6 KiB/s)
Loaded env from uEnv.txt
Importing environment from mmc1 ...
i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
pca953x gpio@22: Error reading output register
i2c_write: timed out writig last byte!
Timed out in wait_for_event: status=0000
Check if pads/pull-ups of bus are properly configured
pca953x gpio@20: Error reading output register
Timed out in wait_for_event: status=0000
Check if pads/pull-ups of bus are properly configured
Timed out in wait_for_event: status=0000
Check if pads/pull-ups of bus are properly configured
Timed out in wait_for_event: status=0000
Check if pads/pull-ups of bus are properly configured
Timed out in wait_for_event: status=0000
Check if pads/pull-ups of bus are properly configured
Timed out in wait_for_event: status=0000
Check if pads/pull-ups of bus are properly configured
Timed out in wait_for_event: status=0000
Check if pads/pull-ups of bus are properly configured

我期待你就此问题提供指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 SK-AM69还是 J784S4 EVM? 您能介绍一下您采取的所有步骤吗?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我使用 SK_AM69、我刚刚使用了 AM69_SK_a72_defconfig 配置文件并解决了这个问题、同时、图中的文件名会更好地更改为 AM69_SK_a72_defconfig?3.1.1.1。 一般信息—适用于 AM69文档的 Processor SDK Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴这个问题已经解决。 我会将这些信息发给团队。

    谢谢!

    Fabiana