This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:GPIO_0模块保留 GPIO

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432102/am62a7-gpio_0-module-reserved-gpios

器件型号:AM62A7

工具与软件:

AM62ax 参考手册包含以下内容:

"由于该器件中保留了 MCU_GPIO0_[23:143]、GPIO0_[87:143]和 GPIO1_[88:143]、通用接口最多支持198个引脚"

这些引脚保留用于什么用途? 更改模块节点的"ti、ngpio"设备树属性并使用这些引脚有何影响。 我在手册中没有看到其他提及这些 GPIO 的保留以及这样做的目的。

谢谢!