This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:VxWorks OS 中的 ICSSG 以太网

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432852/tmds64evm-icssg-ethernet-in-vxworks-os

器件型号:TMDS64EVM

工具与软件:

您好:

 我有一个关于 VxWorks 中的 ICSSG 以太网的问题。 感谢你的帮助   

 我已将操作系统 VxWorks 移植 到开发板  TMDS64EVM 上以测试 ICSSG 以  太网、在 VxWorks 启动后、但未找到 ICSSG 以太网(左图) 、然后我使用 vxbDevShow 命令查找器件、创建了 icssg "无驱动程序连接"(右侧图)。  开发环境如下:  

1、Wind River 版本为7.0(2403)、

2 μ s、BSP 版本时:ti_am64_1_1_0_0

3、工程中默认使用 DTS 文件、完全没有更改;

4、 VxWorks 驱动程序组件 已配置为   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何有关 VxWorks 的专业知识。 由于 TI SDK 仅支持 Linux 和 Free RTOS、这可能需要 WINDRVR 提供指导。