This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:PROCESSOR-SDK-AM68A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432129/processor-sdk-am68a-processor-sdk-am68a

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A
主题中讨论的其他器件:AM68A

工具与软件:

您好!

在 AM68A 上、可以做到如何在 Cortex A72 和 Cortex R5F 之间共享 CPSW2g 以将数据包来回发送到内核。 如果是、SDK 文档中将这记录在哪里。 如果没有、则可以使用哪些 TI 硬件来实现所请求的功能。  提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    由于假期、指定的工程师在工作周的剩余时间内不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiana,

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 感谢您的耐心等待、直到指定的工程师下周回到办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [quote userid="599245" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432129/processor-sdk-am68a-processor-sdk-am68a 是否可以在 Cortex A72 和 Cortex R5F 之间共享 CPSW2g 来将数据包来回发送给内核

    不可以、不能同时从两个内核使用 CPSW2g。  

    AM68A 有两个 CPSW2g 实例、一个来自 MCU 域、另一个来自主域。

    您可以使用来自 R5F 的 MCU 域 CPSW2g 和来自 A72内核的主 CPSW2g。 如果您需要通过网络交换机/路由器连接同一网络中的两个设备。

    如果您希望使用单个 CPSW2g 实例并在内核之间共享数据、则可以使用来自一个内核的 CPSW2g 并通过 IPC 将数据传输到其他内核。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息