This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何将以太网速度限制为最大100Mbps?

Guru**** 1812430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429263/sk-am62p-lp-how-can-i-limit-the-ethernet-speed-to-a-maximum-of-100-mbps

器件型号:SK-AM62P-LP

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的 env 是 SDK10、并使用 TI 的 EVM (SK-AM62P-LP)

我知道 phy (DP83867)可以支持高达1GB 的速度。 但是
我们需要将速度限制在100米。
您能指导我如何配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuyuan Wang:

    感谢您的提问。

    我们需要将速度限制在100米。

    多种方法来做到这一点。 首先、

    您能否分享您的设置的详细信息?

    您正在尝试实现什么(目标)以及如何实现?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复。 我可以将内核 DTS 的最大速度限制为100Mbps 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否将内核 dts 的最大速度限制为100Mbps?

    您是否可以尝试在以下代码中更改速度=<100>而不是<1000>

    此致

    Ashwani