This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PHYTC-3P-KIT-AM64:与主机的 TCP 通信

Guru**** 1812430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429835/phytc-3p-kit-am64-tcp-communication-with-host

器件型号:PHYTC-3P-KIT-AM64

工具与软件:

专家们、您好!

我需要使用 Phytec AM64x 套件(首选使用 TCP 协议)的 A53内核从主机 PC 接收文件。 我将使用 CCS 加载程序。 MCU+SDK 中提供的资源具有 TCP/UDP 客户端实现的示例、但很遗憾、这些示例是通过 R5F 内核实现的。 请协助我的可能性。

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    感谢您的提问。

    目前、我们不支持 AM64x 上的 A53-FreeRTOS 联网/以太网。

    A53 NORTOS、A53 FreeRTOS 和 A53 FreeRTOS SMP 支持是一项实验功能、请参阅 "实验功能"。

    此致

    Ashwani