This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:无法检测 C2000板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431635/ccstudio-not-able-to-detect-c2000-boards

器件型号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

工具与软件:

您好!
我希望 CCS Theia 在安装时检测硬件、无需额外设置。 但是、它似乎没有做到这一点:


CCS Theia 是否需要进行任何额外的设置来检测硬件?

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    这看起来像是 F28P65 LaunchPad 的自动检测功能无法正常工作。 我也遇到此问题。 您能否在文本字段中手动键入"F28P65"并选择显示的相关选项?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我使用 F28388D 控制卡。 在文本字段中手动输入 F28388D 时、我可以看到以下内容:

    这一问题是否也出现在某些其他系列中?
    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 TMDSCNCD28388D controlCARD? 这使用板载 XDS100v2、我认为它不支持自动检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:


    是的、我使用所说的控制卡。 是否有任何资源可以用于查看支持哪些连接?

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看产品页面:

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28388D

    和 controlCARD 的文档:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruil8b/spruil8b.pdf (第4.1节等)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    很抱歉在我的上一篇文章中不清楚。 我想询问一些有关自动检测功能支持哪些连接的资源、比如该功能仅适用于 XDS110及更高版本吗?

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、类似于它只适用于 XDS110及以后的产品吗?

    目前、仅基于 MSP430和 XDS110的 TI LaunchPad/EVM。