This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:鉴于 SDK v10.1是2024年12月目标、TI 是否应跳过 AM64x SDK v10 Linux Academy?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433599/am6442-should-ti-skip-the-am64x-sdk-v10-linux-academy-given-sdk-v10-1-is-december-2024-targeted

器件型号:AM6442

工具与软件:

纸槽:

 由于10.1 SDK 在2个月内到期、而且10.0中有一些明显的错误、我们是否应该等待10.1版 Linux Academy?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    SDK10.0 Academy 已集成、我们计划在本周末或下周初发布。 SDk10.1 Academy 只需进行少量更新(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道某些  涉及 IPC 的问题(许多(+) Nick Saulnier 的个人资料- Nick Saulnier - TI E2E 支持论坛正在解决)、这些问题因从 SDK 9.2的 Linux 6.1 *迁移到较新的 Linux 6.6.6.6.*基础而受到部分影响-- TI 至少应该列出 Linux SDK v10.0学院的"已知问题"文档、因为它们有望由 SDK 10.1修正。

    此致

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我将在 SDK 10.0文档中添加一条警告、针对该版本中涉及的功能存在缺失。 据我所知、我们不打算在 SDK 文档之外保留学院文档的"已知问题"页面。

    此致、

    Nick