工具与软件:
现在的最新状态是什么?
是否已得到上游的充分支持?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
现在的最新状态是什么?
是否已得到上游的充分支持?
谢谢。
现在的最新状态是什么?
是否已得到上游的充分支持?
[报价]所有主要功能都受支持、您只能使用上行资源构建完全可引导且可用的系统;但我认为、与 TI SDK 相比、在低功耗模式(睡眠/暂停)和图形支持方面可能仍有一些空白、但我不是100%确定。 如果您有一个特定的功能、让我知道我可以研究这个。
我们在 TI 这里执行上游内核的构建和运行时测试、并且内核 CI 计划也进行(构建)测试。 下面是一个很好的总结、其中有一些指针/链接、 https://www.linkedin.com/posts/nishanthm_ti-upstream-linux-cicd-snapshots-activity-7141108736940552192-D5dF
此致、Andreas
加上 安德烈亚斯 ·丹嫩贝格所提到的,
<1>
大多数可通过任何 TI 电路板型号(AM62 SK、LP)板进行功能验证的特性 都将上行或上行发布。
一些像下面这样的组件尚未在上游完成(在邮件列表中正在审查,而在 Linus master 中尚未完成)
MCRC: https://lore.kernel.org/all/20240524-mcrc64-upstream-v3-0-24b94d8e8578@ti.com/
LPM: https://lore.kernel.org/linux-pm/20241101-lpm-v6-10-constraints-pmdomain-v5-0-3011aa04622f@baylibre.com/ , https://lore.kernel.org/linux-pm/20241007-tisci-syssuspendresume-v13-0-ed54cd659a49@baylibre.com/
OSPI PHY: https://lore.kernel.org/linux-mtd/20210311191216.7363-1-p.yadav@ti.com/
<2>
作为自动化测试周期的一部分、当发现错误并修复在上游基线上测试的.r.t 功能时、 这些错误也会提交到上游、以供审核和主线集成流程
从 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ti/linux.git/log/ 到 Linus Tree、是社区维护流程的一部分。
在此处提到的链接中、您可以看到一些与 AM62社区板相关的新 DT 修复、甚至会针对此流程发布这些修复。
<3>
希望上面提供的信息是您正在寻找的足够的初始数据。 作为一个后续,我有兴趣知道,如果有任何关键关心的特定功能或驱动程序完整性(可以提供更深入的洞察当前上游状态,一旦我们知道)。
内核、Uboot、Yocto/任何其他 Linux 发行版上游状态