This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:设计指南、xSPI 引导模式和 LBCLK

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421822/am67a-design-guide-xspi-boot-mode-and-lbclk

器件型号:AM67A

工具与软件:

您好!

设计指南提到

"从串行闪存引导时、LBCLKO 将自动驱动为输出-无论存储器是否支持 DQS。 因此、请确保 LBCLKO 引脚未用于 辅助功能、这可能会在引导期间受到 LBCLKO 输出的影响。"

这是复制粘贴错误还是仍然有效? 因为根据 TRM、LBCLKO *不*在引导期间使用、请参见表5-9 ("xSPI 引导引脚使用"、SPRUJB32024年3月)。 您能否再次确认在 Bootrom 引导过程中 LBCLKO 上有一个时钟?

谢谢!
迈克尔·瓦勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    届时、我将邀请硬件专家。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否指出此处所参考的设计指南?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    抱歉、您可以在此处找到"原理图检查清单": https://www.ti.com/lit/zip/sprad91b

    谢谢!
    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于延迟、我们正在对照 TRM 检查该原理图检查清单、稍后会进行跟进。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您所指的表格下方是否有?

    我们在表中的任何位置都没有看到 LBCLKO 信号。 您能说明一下在哪里可以看到这些内容吗?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    好的、这就是我参考的表。 *但是*原理图清单(见上面的链接)另有说明:

    "从串行闪存引导时、LBCLKO 将自动驱动为输出-无论存储器是否支持 DQS。 因此、请确保 LBCLKO 引脚未用于辅助功能、这可能会在引导期间受到 LBCLKO 输出的影响。"

    那么、哪一种说法是正确的?

    此致、
    迈克尔·瓦勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    TRM 表中未列出的 LBCLKO 信号并不一定意味着未使用该信号。 因此、原理图检查清单可能是正确的。 话虽如此、我会特别咨询我们的 ROM 引导专家以了解它是否在引导期间使用。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    信号 LBCLKO 未列在 TRM 表中并不一定意味着它未被使用。 因此、原理图检查清单可能是正确的。

    很抱歉耽误时间、我认为我以上给出的回答就足够了。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    你不想和 Bootrom 团队核实吗? 这对我们非常重要、因为我们要将此引脚用于 UART、如果它被 Bootrom (无条件)使用、这意味着我们必须对我们的设计进行一些更改。

    如上所述、我已经测量了引脚、示波器无法观察到任何时钟。 问题仍然存在。 Bootrom 使用的引脚、而不是该引脚。 如果要使用它、采用哪种引导模式、因为 AM67A 有不同类型的 SPI 引导模式。

    谢谢- Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的耐心。 我收到 ROM 专家的回复、他确认 ROM 未配置或使用 OSPI0_LBCLK、因此该特定引脚可用于其他一些配置。

    此致、

    Matt