This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:SK-AM69:Yocto LinuxTI's Arago 是否像 Jacenta TDA4/DRA8平台?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434308/sk-am69-sk-am69-is-yocto-linuxti-s-arago-like-jacenta-tda4-dra8-platform

器件型号:SK-AM69

工具与软件:

您好、我们正在评估您的 SK-AM69平台。 我正用您的 Jacinto TDA4/DRA8平台开发另一个项目(刚刚开始这个项目)。 在 Jacinto 上、在 R 内核上、我们运行 SafeRTOS (FreeRTOS);在 A 内核上、我们运行 TI 的 Arago Yocto Linux OS。   根据我的理解、我们可以在每个单独的内核上运行独立的 OS 映像。 也就是说、在每个 R 内核上、可以有一个运行其自身配置的 RTOS、而在每个内核上、每个内核上、各自的操作系统都按照我们的设计执行其自己的操作。 (而不是1个 RTOS 管理/使用所有 R 内核、和1个 OS 管理/使用所有 A 内核)、这听起来好像是正确的理解吗?

我看到在 SK-AM69上还有超过1个 A72内核。 它是否也是适用于此平台的 TI Arago Linux? 我们是否还可以 在每个内核上单独运行1个以上的 Arago Linux (具有自己的配置)、或者仅使用1个 Linux 操作系统来管理平台上的所有 A72内核? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    您的理解是正确的、通过 Jailhouse 可能在各个内核上运行不同的操作系统。 但是 、我们不再对此提供支持。 您必须投入工作才能实现这一点。

    默认的 Arago 映像在所有 A 内核上运行一个 Linux 实例。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、谢谢。 您的意思是您不是只支持 SK-AM69、还是支持运行 Arago 的所有具有 A Core 的平台?  谢谢、Tammy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    所有平台。 我们以前支持 jailhouse、但在7.1 (发行说明)中取消了它。

    此致!
    Jared