This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 CCS Theia Linux 系统变量中导入项目时、不会更新会中断编译

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434309/ccstudio-when-importing-project-in-ccs-theia-linux-system-variables-don-t-update-which-breaks-compilation

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

在导入在 Windows 上为 F280037C 创建的 CCS Theia 工程时、没有任何系统变量需要更新、这会导致工程尝试在 Linux 上使用不存在的 Windows 路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更多详细信息、例如:

    -精确的 CCS Theia 版本正在使用

    - Linux 发行版和版本

    -确切的变量

    一个小型测试用例(示例项目)总是很有用。

    谢谢

    Ki